This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880QEVM-057:外部 ISO 门

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880QEVM-057, UCC5880INVERTEREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1299253/ucc5880qevm-057-external-iso-gate

器件型号:UCC5880QEVM-057
主题中讨论的其他器件: UCC5880INVERTEREVM

大家好、

对于牵引逆变器、它可以使用此 EVM GUI 驱动外部6个 ISO 门吗?

如果没有、什么 EVM 和 GUI 可以实现这种架构?

此致、

庄司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我会改用此 EVM: https://www.ti.com/tool/UCC5880INVERTEREVM

    我们所拥有的 GUI 一次只能控制两个栅极驱动器、并且只能执行正常模式。 (非菊花链或地址模式)

    逆变器 EVM 可用于驱动 Wolfspeed 模块、您可以使用 CDD 来开发代码。 CDD 是一个使 SPI 代码开发变得非常简单的接口。 CDD 需要签订保密协议、因此请联系我们的营销团队获取该信息、我可以帮助解决有关 EVM 的任何问题。

    另请注意、对于基本功能测试、客户可以使用不带 SPI 的 UCC5880。 他们将能够检查基本功能和特性、而无需任何 SPI 通信。 您可以在以下位置找到该信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298470/faq-ucc5880-q1-getting-started-with-ucc5880-q1-without-spi

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    感谢您提供这些信息。

    我想 知道使用我们的 EVM 驱动3桥臂(6桥臂)逆变器的方法。 因此、即使我使用 UCC5880INVERTEREVM、也无法驱动6个 ARMS、对吧?  UCC5880QEVM-057无法也作为堆栈(或菊花链)?

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    由于每个板将驱动一个半桥、因此您可以使用其中的3个板。 请在此处参阅此参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDM-02014

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    除了 MCU 控制器和栅极驱动器模块外、黄板还需要自己开发吗?

    我看到 CCS 包含 UCC5880库、因此逐个组合3个逆变器模块并不难、对吧?

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    是的、您是对的。

    我们还开发一个 CDD (复杂器件驱动器)、有助于将 MCU 和驱动器集成到任何类型的 SPI 中-菊花链、地址、正常模式。 它将有助于 SPI 代码的开发、并使其变得非常简单。 请联系我们的营销团队、了解有关这方面的更多信息。 此外、UCC5880也可在没有 SPI 的情况下用于简单的用例。  使用此功能、工程师可以评估基本驱动器性能、如驱动强度、电源模块的开关损耗、可调栅极驱动、短路保护等。 用户可加速评估过程、因为无需开发任何新代码、甚至无需连接到计算机。

    请在此处查看更多详细信息: e2e.ti.com/.../faq-ucc5880-q1-getting-started-with-ucc5880-q1-without-spi

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    感谢您提供宝贵信息:)

    此主题已转发给我的客户。 因此、我将继续开启此主题长达4周、以便让客户额外提出问题。

    此致、

    庄司