This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:设计检查

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1300307/iso1042-design-check

器件型号:ISO1042

尊敬的团队:

我们将在我们的设计中使用 CAN 收发器 IC。 该 ISO1042BDWVR CAN 收发器作为环回 CAN 和 UART 测试的目的。

请找到以下图片以供参考。

电源 :

  • VCC1:UART 连接到 SoC 1.8V 电平
  • VCC2:CAN 收发器连接到 CAN 收发器的 O/P (3.3V)

请告诉我是否需要电源侧进行任何更改。

谢谢。此致、

维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    感谢您的联系。 ISO1042BDWVR 可支持 1.8V 的 VCC1。 但是、数据表建议 VCC2的工作条件仅为5V (4.5V - 5.5V 范围)。  从原理图上可以看出、MCP2562FD 的 CAN 总线使用5V 的 VDD、逻辑输入使用3.3V 的 VIO。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁