This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流电流检测

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1200-Q1, AMC1300B-Q1, AMC1200, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1299797/ac-current-sensing

主题中讨论的其他器件:AMC1200-Q1AMC1300B-Q1AMC1200、AMC3330、AMC1350

大家好、

您是否可以为以下输出推荐电流检测 IC?

这是交流输出、因此应需要隔离式器件。

总共为10通道。 它不需要一次10通道、但多通道越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ++它适用于汽车应用、因此 Q1是必要的。

    有关问题的更多信息...

    1) 1) TMCS1101A1B-Q1是否能够检测交流48V 0.05A?

    2) 2)对于电压检测隔离式放大器、哪个更适合12V、仅用于电池监控? 我之前考虑的是 AMC1x11-Q1。

    3) 3)我们是否有 ISO CAN SIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    对于 AMC、可以考虑使用 AMC1200-Q1或 AMC1300B-Q1。  

    由于这只是一个48V 的应用、也可以考虑具有高共模电压的 INA 器件。  

    其他器件归其他产品线所有、您可能希望将此帖子或帖子再次移至其论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以推荐其他用于电压感应的 AMC 器件? 我注意到、AMC1200和1300用于电流检测。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC3330或 AMC1350具有双极输入范围、非常适合交流电压检测。  

    您还可以在此处的参数表中查看产品: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html