This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:ISOW7821负载电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1300445/isow7821-isow7821-load-current

器件型号:ISOW7821

TI 人很好

您能否 解释一下在5V 至5V/3.3V 条件下(130mA) VISO 引脚的负载电流高于3.3V 至3.3V (75mA)的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的联系。

    输入为5V 时、内部元件的驱动强度更高、因为器件支持更高的电流、而在3.3V 时驱动电流相对较低、由于输入电压较低、器件可提供的输出功率相对较低。

    这就是5V 和3.3V 输入的输出电流能力不同的原因。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但在数据表中、输出 功率是0.65W。 所以我认为5* 130mA = 0.65、为什么3.3V * 75mA 低于0.65W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    ISOW7821的数据表指明它支持 高达 0.65W 的功率。 对于5V 输入、它支持0.65W 输出功率、而对于3.3V 输入、它支持0.25W 输出功率。

    我之前答复中给出的解释就是造成这种差异的原因、更高的输入电压支持更强的驱动、从而实现更高的功率支持;而对于较低的输入电压、驱动强度相对较低、从而实现相对较低的输出功率。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,明白了