This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041DBQEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041DBQEVM, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1293629/iso7041dbqevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:ISO7041DBQEVM
主题中讨论的其他器件: ISO7041

您好

请您能否提供 ISO7041DBQEVM 的 CE/EU 符合性声明

此产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

非常感谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的提问。

    请允许我对此进行深入探讨、并在下周星期二与您联系。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya  

    好的、我期待明天能收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我了解我们在此器件的产品页面中没有 DOC。 我已经联系合规性团队为您获取 DOC、并将其包含在我们的 ISO7041产品页面上。 请在下一周结束前告知我们、因为现在是假日季、合规团队需要长达2周的时间来完成该 流程。

    谢谢。
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    好的、记录在案。 我们期待在接下来的两周内收到您的回复。

    感恩节快乐!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    您是否有这方面的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心。

    请在下方找到 ISO7041DBQEVM 的 EU DOC。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_ISO7041DBQEVM_5F00_20131128.pdf

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这可解决此问题。