This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:器件功能模式

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1297056/iso7761-device-functional-modes

器件型号:ISO7761

我使用 ISO7761。
数据表中说明了以下内容、但我认为实际操作与说明不同。
附加是电路图和波形。

根据数据表、当 VCCI 为 PD (<1.7V)且 VCCO 为 PU (>2.25V)时、输出应为默认值(高电平、无 F 后缀)。
不过、根据连接的波形、输出似乎被驱动为低电平。

问题1:
是什么导致该行为与数据表不同?

问题2:
当 VCCI 为 PD 时、是否有方法可以防止输出变为 L?
使用 VCCO 上拉输出不起作用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nonoyama-San、

    欢迎来到 E2E、感谢您的提问。

    就器件的行为而言、需要注意的是后缀为 F 的器件与后缀为非 F 的器件之间的差异、这是默认状态。 对于 ISO7761 ( -F 后缀)默认状态为低电平、而  ISO7761F ( 实现 f 后缀)为高电平。

    看起来您要求状态为高电平、但不带后缀 F 的器件的默认状态为低电平。 如果使用 ISO7761F 器件、默认状态将为高电平、这更适合您的应用。

    (有关更多信息、请随时查看此常见问题 解答:[常见问题解答] ISOxxxxF 与 ISOxxxx 器件(例如 ISO7741与 ISO7741F)之间有何区别? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛)

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Aaditya Vittal

    感谢您的提示回复。
    数据表中有以下说明、我认为默认 F 后缀为

    我的理解错了吗?

    如果在输入为高电平时关闭电源、将发生以下行为。


    当电源关闭时、输出会瞬间反转。


    这在我的器件上成为了一个非常重要的问题。
    是否有方法可以解决断电时的输出问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nonoyama-San、

    感谢您的提问。

    回顾一下我的回答、看起来我好像有一个混合体、而且我对此感到遗憾。 下面是正确的响应:  

    就器件的行为而言、需要注意的是后缀为 F 的器件与后缀为非 F 的器件之间的差异、这是默认状态。 对于 ISO7761 ( -F 后缀)默认状态为高电平、而  ISO7761F ( 实现  f 后缀)为低电平

    对于 ISO7761、预计在关闭 VCCI 时、输出会瞬间变为高电平。 如下图(数据表的第8.4节)所示、当 VCCI 断电且 VCCO 上电时、输出 处于默认状态(ISO7761为高电平)。 VCCO 正在断电时、VCCI 无电源、且状态不确定:

    为了改善您在系统中的体验、我们建议使用后缀为 F 的器件、因为默认状态已经很低。 这意味着当 VCCI 断电时、输出状态将保持低电平并且不会瞬时翻转。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A·维塔尔

    感谢您的答复。
    回到第一个问题。
    我期望得到下面这样的波形(假设输出)、但实际上在断电时它会被拉低。

    可能是什么原因?
    另外、是否有办法避免这种现象?

    无法使用 ISO7761F、因为其他通道需要默认高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    仔细观察波形之后、可能是 VCCI 断电与 VCCO 断电时的时序裕度导致了这个问题。

    当 VCCI 断电时、输入电压也会降低、但 VCCO 仍处于通电状态。 因此、当输入减小到足以超过低电平输入阈值时、输出仍然可以提供低信号、直到 VCCO 完全断电。  

    为了可能避免这种情况、您可以将 VCCO 断电延迟10ms 或20ms。 另一种方法是先关闭 VCCO、然后再关闭 VCCI。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittal 先生:

    非常感谢  您的建议。
    我了解原因。
    我想在 VCCI 之前关闭 VCCO。

    祝你度过一个愉快的周末!