This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:生成浮动控制信号以开启/关闭高电压开关

Guru**** 2858290 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISO7710, ISO6741, ISO7741, SN6505B, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1296974/tpsi3052-generating-a-floating-control-signal-to-turn-on-off-a-high-voltage-switch

主题中讨论的其他器件:ISO6741ISO7741、ISO7710、ISOW7741 SN6505B、TPSI3052

您好!

我有一个来自微控制器的5V 电平控制信号。 我将使用它来打开和关闭 SIC FET 开关、该开关在其源极和漏极之间绕过高电压。  

将在 SIC FET 栅极和驱动器源之间施加 MCU 5V 电压。 SIC FET 漏极和电源之间为1000V。  

我需要隔离来自 MCU 的5V 电压并生成具有0至5V 差分电压的隔离式悬空信号、可以在 FET 的栅极和驱动器源极之间施加。  

您能否为该功能推荐一款或多款带有相关支持电路的隔离器芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    感谢您与我们联系。

    通常使用隔离器将栅极驱动信号与开关元件隔离。 请在下面找到我的建议,谢谢。

    1. 如果您已经有用于驱动 SiC FET 的栅极驱动器、那么您可以使用 ISO6741或 ISO7741等数字隔离器来隔离从 MCU 到栅极驱动器的数字信号。
      1. 这些器件具有多种通道数、通道方向和封装选项可供选择。 请随意选择最适合您的应用的一款。
      2. 如果您只需要单个通道进行隔离、我推荐 ISO7710。 如果您需要更多反向通道来读取 SiC 温度、栅极驱动器的故障状态等信息、那么您可以使用更高通道的器件、例如 ISO6741或 ISO7741、它提供3个反向通道。
    2. 如果您需要隔离器和栅极驱动器、我们可以提供隔离式栅极驱动器解决方案。 请查看以下链接。
      1. https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类器件、隔离器的每一侧似乎都需要两个隔离式电源。 但我只有1个可用的电源电平。  

    我认为在一侧施加交流信号会在另一侧产生隔离信号的变压器应该是理想的选择、但在本例中、该信号实际上是直流信号、除非在 FET 的开/关状态置位期间进行转换。 我能否仅使用一个光耦合器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    感谢您澄清您的要求。

    如果您的应用不是电机驱动器、光伏逆变器或直流/直流转换器等开关应用、则可以考虑使用隔离式开关、其中的某些开关仅在初级侧需要电源。 您可以在下面的链接中找到合适的器件。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/solid-state-relays/overview.html

    如果您更喜欢使用具有集成式直流/直流转换器的数字隔离器、其中次级侧电源由同一器件生成、则可以考虑 ISOW7741。

    如果您已经选择了数字隔离器、并且只需要隔离式电源解决方案、那么我建议您考虑查看 SN6505B。

    请告诉我这些输入是否能帮助您找到所需的解决方案、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  TPSI3052似乎适用于我的应用。  

    该芯片是否有具有两个输出的版本。 能够接受两个输入使能信号并提供两个隔离式输出(与输入隔离且彼此隔离)、与 TPSI3052类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    很高兴知道您找到了适合您的应用的器件。 请允许我通知电源开关团队回答您有关 TPSI3052的问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaveh:

    遗憾的是、我们目前还没有多通道隔离式开关驱动器解决方案。 我会告诉我们的团队、可能对这种器件有兴趣、并且可以在未来的开发中考虑这一点。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师