This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:600V 增强型和1000V 基本型

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1298231/isow7741-600v-reinforced-and-1000v-basic

器件型号:ISOW7741

大家好、

ISOW7741在第12页中规定了以下特性:

因此、如果客户希望针对600Vrms 增强型 对于1000V 基本隔离、他们是否需要使用 ISOW7741和 ISOW7741B。 或者 ISOW7741 (非 B)是否也满足1000V 基本隔离等级?

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您与我们联系。

    ISOW7741 (非 B)版本符合 IEC 62368-1:2014规定的600V 增强型隔离、还符合 IEC 62368-1:2014规定的1000V 基本隔离。 同一器件可以同时支持两者、而 B 版本仅支持基本隔离。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔