This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:在什么情况下 SN6507将被锁存并且必须重新通电才能恢复?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1298096/sn6507-under-what-circumstances-will-sn6507-be-latched-off-and-must-be-powered-on-again-to-recover

器件型号:SN6507

您好!  

  在 SN6507数据表中、低于 OVLO 和 UVLO 将会锁定 SN6507并停止开关、但当 OVLO 和 UVLO 消失时、SN6507可以恢复。

  客户想知道任何其他情况是否会使 SN6507锁定并停止开关、必须 再次通电(关闭 VCC、然后再次打开 VCC) 才能恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您与我们联系。

    UVLO 和 OVLO 这两个特性可以使器件停止开关、因为 VCC 电压超出正常工作条件。 一旦电压恢复到正常工作范围、器件便开始正常切换。

    另一个停止开关的功能是热关断。 当结温达到180C 时、器件关闭开关、并等待器件冷却。 一旦器件冷却到147C 或更低温度、开关将再次被启用以进行切换。

    除了上述两个特性外、其余的保护特性不需要器件再上电。 该器件通过过流保护(OCP)功能来持续监控故障情况、并在故障消除后开始工作。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔