This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:查找替代或直接替代 ISO1176DW

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO3086, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1294273/iso1176-looking-for-alternate-or-drop-in-replacement-iso1176dw

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件:ISO3086ISO1450、ISO1410

尊敬的客户:

 

请为以下提到的器件推荐替代器件或直接替代器件、如果有替代器件、请提供以下详细信息。

 

部件描述

原始 MFR

原始 MPN

最小起订

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

量 提供备选器件 备用库存 交货周期 价格 RS422、RS485 µs 隔离器2500Vrms 3通道40Mbps 25kV/μ s CMTI 16-SOIC (0.295"、7.50mm 宽度) 德州仪器(TI) ISO1176DW 1000000 此致、 M·奈克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhav、  

    感谢您与我们联系。
    ISO1450DW 将是邻近的替代方案。 ISO3086也是一种可能的低成本选择。  
    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的宝贵的答复安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    以上建议器件引脚配置不匹配、请建议相同的引脚配置和 FFF 替代选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhav、  

    正如我们先前的讨论中提到的、ISO1176DWR 是一个没有 EOL 计划的活跃器件。 (链接我们的相关主题: (40) ISO1176:需要器件详细信息-ISO1176DWRG4。)

    ISO1450DW (以及 ISO1410和 ISO1450)是最新一代的引脚对引脚器件。 唯一的区别是"PV"和"ISODE"引脚在 ISO1450DW 中为"未连接"。 这是因为 ISO1450具有无干扰的上电和断电(10.3.4)功能、并且只使用 DE 和 RE 引脚就可以具有相同的功能。

    此致!
    安德鲁