Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, ISOW7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW7741 主题中讨论的其他器件:TXB0106、
如果我使用 TXB0106将5V 信号电平转换为3.3V、来自数字隔离器的5V 信号、输出通道的驱动电流是否会过低而无法使 TXB0106工作?
谢谢。
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lauren、
感谢您的联系。
ISOW7741的数据输出引脚支持高达±4mA 的电流。 从 TXB0106数据表来看、我无法计算器件所需的电流量。 如果该电流小于4mA、则 ISOW7741可以支持。 请注意、大多数逻辑 I/O 引脚只需要< 10µA 的输入电流、而包括 ISOW7741数据通道在内的大多数逻辑输出都支持该电流。
另外、TXB0106是一种双向电平转换器。 该器件适合与 I2C 接口配合使用、而不适用于 ISOW7741或任何其他数字隔离器的单向数据通道。 请联系逻辑团队、获取针对客户应用的最佳器件建议。 谢谢。
此致、
拉奥·科特什瓦尔