This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:原理图审阅

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1296787/sn6501-schematic-review

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: ISO6742

大家好、

您能否查看原理图上的这一部分? 它位于第4页 U3。

我觉得奇怪的一点是、我认为这只能提供3.3V 或5V 的隔离轨。 然而、稍低下游的 LDO (U4)提供5.2V 电源轨。 这对我来说似乎很奇怪。  

您能否告诉我、我对提供3.3V 或5V 电压轨的 SN65x 的看法是否正确、以及您认为此实施有任何问题?

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010939_5F00_Schematic.PDF

谢谢。
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您分享原理图供您审阅。

    谢谢、请在下面找到我的意见。

    1. 原理图看起来基本上正常。
    2. SN6501的 VCC 引脚目前有两个1µF 电容器、我们建议将其中一个更改为0.1µF 或添加新的0.1µF 电容器。
    3. 0.1µF 电容器提供 SN6501实现可靠开关所需的瞬态电流、并应靠近 VCC 引脚放置。 1µF 电容器是一个大容量电容器、应放置在靠近变压器中心抽头的位置。
    4. 变压器760390015通过 LDO 支持3.3V 至5V 的稳压。 如果没有 LDO、基于 SN6501的解决方案的输出将介于5.6V 至6.6V 之间。 如果将5.2V 输出 LDO 与极低压降电压一起使用、那么生成5.2V 电压应该不是问题。 请参阅下方 SN6501数据表中760390015的输出电压与输出电流间的关系图。
    5. 我还审阅了 ISO6742的原理图、结果看上去一切正常。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar。

    您能解释一下为何建议减小 VCC 引脚上的电容? 数据表的第8.2.2.4节指出、电容应在1uF-100uF 之间、现在是2uF、带有两个1uF 电容器。

    200mA 处的 LDO 压降为250mV。 如果您认为这足够了、请告诉我。 我还将要求 LDO 团队进行审查、因为 这应该固定在5V、但列出的是提供5.2V 电压。

    谢谢。

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您的意见。

    您能解释一下为何建议减小 VCC 引脚上的电容? 数据表第8.2.2.4节指出、电容应在1uF-100uF 之间、现在是2uF、带有两个1uF 电容。[/引号]

    我并不是建议减小、而是要求您引入一个0.1µF 电容器、或者添加一个新电容器、或者替换一个现有电容器。 大多数电源和/或数字电路通常需要一个大容量电容器和一个瞬态/去耦电容器。 1µF 电容器用作大容量电容器、其值可介于1µF 和100µF 之间、而0.1µF 用作去耦电容器。

    LDO 在200mA 处的压降为250mV。 如果您认为这足够了、请告诉我。 我还将要求 LDO 团队进行审查、因为 这应该固定在5V、但它列为提供5.2V 电压。

    是的、250mV 电压听起来不错。 LDO 团队将能够针对该要求推荐最佳器件。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

    [/quote]