This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:检查 ISO3080的 RC 滤波器值

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1297018/iso3080-check-the-rc-filter-values-of-iso3080

器件型号:ISO3080

大家好、

请检查 ISO3080的 RC 滤波器值。

如下所示 、客户在原理图中使用了 RC 值、他们希望更改 RS485波特率19200bps 的 RC 值。

波特率为19200bps。 因此、fs = 9.6kHz。  RC 约为3.3 => R = 33欧姆、C= 100nF。

它基于以下计算公式、

RC = 0.032/fs  

 摘自应用手册:(隔离式 RS 至485收发器参考设计(修订版 A)(TI.com)

请提供建议。

e2e.ti.com/.../ISO30380_5F00_SDI

此致

J·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!  

    感谢您与我们联系。 您选择的 R = 33欧姆和 C= 100nF 应该足以实现9.6kHz 的采样率滤波。

    此致!
    安德鲁