This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341FC:芯片异常

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1296934/iso7341fc-chip-exception

器件型号:ISO7341FC

有一个ISO7341芯片无法通信,从GND到INB的压降测量为0.7V。但是,可以正常通信的ISO7341芯片的压降为0.5V。是什么导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    这是 TI 英语 E2E 论坛。 TI 还提供一个 TI 中国 E2E 论坛、您可能会发现该论坛很有用: https://e2echina.ti.com/

    此致、
    A·维塔尔