This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:电源电流和输出驱动能力

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1297328/iso1540-supply-current-and-output-driving-capability

器件型号:ISO1540

专家、您好!

我们可以知道 ICC 和 IOL 之间的区别吗? 我的客户想要进行功耗仿真、并需要了解 ISO1540的 IC 消耗。 我认为、他们应该将 Icc 作为考虑因素、因为 Icc 是 IC 消耗电流、而 IOL 应该是灌电流(下拉能力)。 请帮助回答、非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:  

    您是对的。 Icc 是隔离器侧的总电流消耗。 I_OL 是输出引脚处于低电平状态时的建议电流范围、这是引脚可以灌入的关断电流、与器件电流消耗不同。

    此致!
    安德鲁