This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:能否将0402 PCB 封装用于 Rsense 和 amp;将0805用于 Rhtr?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1294105/iso1212-can-i-use-0402-pcb-footprint-for-the-rsense-0805-for-rhtr

器件型号:ISO1212

 如果计算 Rsense 和 Rthr 功耗 、请参阅 I (INx+SENSEx),P (Rsense)=I2R=(2.47mA) 2*562R <1/16W P (RTHR)=(2.47mA) 2*1K<1/8W

            

 使用0402功耗时的 Rsense 和使用0805时的 Rthr 就足够了

但如果 iaculate by 24/1k、这对于使用0805 PCB 空间来说是不够的。  

Rsense 电流是2.47mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、RSense 电流为2.47mA。 通常、我们建议使用能够处理至少1W 功率的电阻器。 在针对该器件的 EVM 上、我们也使用了1k 欧姆和562欧姆电阻器。 下面显示的是我们在 EVM BOM 上使用的电阻器的详细信息:  ISO1212隔离式数字输入接收器评估模块(修订版 A)

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

      我已经阅读了这篇文章。 我不需要浪涌 protection.can 我只使用0402 PCB 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已评估0402封装尺寸电阻器以适合您在 ISO1212方面的应用、这绝对是完美的选择。 如前所述、我们 建议使用能够处理至少1W 功率的电阻器尺寸。  

    此致、
    A·维塔尔