This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:上拉电阻值、HDMI CEC 是否可行?

Guru**** 2380950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1292740/iso1640-pull-up-value-hdmi-cec-possible

器件型号:ISO1640

您好、TI 团队:

您能否澄清以下问题:

1. 是否对推荐的最小上拉电阻值有任何要求? 我们可以使用27k 的上拉电阻器吗?

2、 我们用这款器件进行 DP++、HDMI CEC 信号接口的隔离,是不是可以?

3. 由于我们只需要一个段(只有 SCL 用于 HDMI CEC)、另一个段(SDA)引脚可打开、是否可以正常工作或者我们是否需要为未使用的段输入和输出引脚连接任何电阻器?

4.我们能用这款设备进行 HDMI DDC 信号隔离吗?

感谢您的支持、

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson:  

    感谢您与我们联系。 请查看以下回答:

    1. 对推荐的最小上拉电阻器值是否有任何要求? 我们可以使用27k 的上拉电阻器吗?
      1. 27K 应为应用足够的上拉电阻。  9.2.2详细设计流程中概述了此内容。
      2. 选择输入线路上的最小上拉电阻 SDA1和 SCL1至 VCC1时、必须确保消耗的输入电流为≤Ω 3.5 mA。 在选择输入线路上到 VCC2的最小上拉电阻器 SDA2和 SCL2时、必须确保消耗的输出电流为≤Ω 50 mA。 到 VCC1的总线上(SDA1和 SCL1)和到 VCC2的总线上(SDA2和 SCL2)的最大上拉电阻器取决于相应线路上的负载和上升时间要求、以符合 I2C 协议。 有关更多信息、请参阅 I2C 总线上拉电阻计算。"
    2. 我们正在使用此器件进行 DP++、HDMI CEC 信号接口隔离、是否可以正常工作?
      1. 这取决于 ISO1640在您的系统中的角色。 ISO1640是一款 I2C 隔离器、最大数据速率为50MBit/s。  
    3. 由于我们只需要一个段(只有 SCL 用于 HDMI CEC)、另一个段(SDA)引脚处于开路状态、这是否正常或者我们是否需要为未使用的段输入和输出引脚连接任何电阻器?
      1. 未使用的输入可以保持悬空或连接到 VCC。  
    4. 我们可以将此器件用于 HDMI DDC 信号隔离吗?
      1. 根据我能说的、HDMI DDC 通常是使用标准 I2C 总线实现的。 在这种情况下、ISO1640将能够提供隔离。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    我想快速更正一下。 一位同事指出、 27kΩ 的值过高、对数据速率的限制过大。 上拉电阻应<应用手册中所述的3kΩ。  

    此外、ISO1640的 I2C 通道支持的最大速度为1.7MHz。 50Mbps 的数据速率是 ISO1640系列其他器件上集成 GPIO 通道的数据速率。  

    很抱歉有任何混淆。
    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    没有混淆,你回答得很清楚,我明白,谢谢你的更新。

    是的、同意、速度取决于 RC 值、正如 您已经描述过的以及应用手册中也提到过的。

    由于 HDMI CEC 以小于500位/秒的极低数据速率运行、因此我们使用27K 上拉电阻值。

    对于 DDC 线路、我们使用低值电阻器来满足高速要求。

    此致、

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴我能提供帮助。 如果您有任何其他需要、请告诉我。  

    此致!

    安德鲁