This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:没有有关如何在拉电流模式下选择高于1k 浪涌电平的 RTHR 值的参数

Guru**** 2950150 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1293089/iso1228-there-is-no-parameters-about-how-to-choose-rthr-value-above-1k-surge-level-in-source-mode

器件型号:ISO1228

 我想使用 ISO1228,设计拉电流类型数字输入、它可以 防止1kV/ISO1228 42 Ω 的浪涌、  

但数据表中没有高于500V 浪涌电平的参数。

只能找到此值。 有人能 提供有关此参数的相关参数吗?

RSURGE =1k 对数据表中的浪涌1kv 作出响应。 拉电流模式下只有500Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟志涛:

    感谢您的提问。

    我认为 RTHR 值与 RSurge 值 的选择无关。 RTHR 值取决于 RILIM 值。 要选择 RTHR 值、请查看表中的 RILIM 值。

    例如、如果您希望 RILIM 为0欧姆、在源模式下输入为1类、则 RHR 将为1500欧姆。

    此致、
    A·维塔尔