This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:需要器件详细信息-德州仪器-ISO1176DW

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1293062/iso1176-part-details-required----texas-instruments--iso1176dw

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件:ISO3086ISO1450

大家好、

            

    请您提供器件 ISO1176DW 的以下详细信息

 

  • 是否该器件有效? 请提供正确的 MPN
  • 零件的生命周期
  • EOL 年份(如果此器件有效且正在供货、则确认该器件是否已供货超过2年)
  • RoHS 状态
  • 交货周期
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhav、  

    请在下方查看我的回答。  

    • 这款产品的有源可订购器件型号(OPN)为 ISO1176DWR。
      • 请注意、虽然这是一款有效器件、但最新一代 RS485隔离器是 ISO1450。 我们还推荐使用 ISO3086作为低成本解决方案。  
    • 器件的生命周期- ISO1176DWR 处于活动状态。  
    • 停产年份(如果部件有效且正在供货、请确认该部件是否已供货超过2年)
      • 该器件目前没有停产的计划。   有关详细信息、请参阅产品生命周期|质量政策和规程。  
    • RoHS 状态-符合 RoHS 标准
    • 交货周期-预计交货周期约为6周。 但是、交货周期可能因订单大小和需求等因素而异。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁