This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430电源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1290818/iso1430-iso1430-power-supply

器件型号:ISO1430

是否可以通过仅切断 VCC1/VCC2电源之间的 VCC2电源来暂停使用 ISO1430?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta-San:

    感谢您与我们联系。

    为了确保我正确理解了您的问题、我假设您想知道在特定测试条件下、仅为 VCC1供电而不为 VCC2供电是否可行。 是的、VCC1和 VCC2为器件中的两个不同芯片供电、并且可以独立供电。 只有一个电源不会导致任何器件损坏。

    为了使器件正常运行并支持数据表中所述的性能、需要为 VCC1和 VCC2供电。 该器件将等待两个电源、一旦两个电源都可用、该器件将正常运行。 当只有一个电源通电时、输出将保持默认状态。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,拉奥先生

    感谢 您的回复、您的回答与我需要的答案匹配。

    不过,我还有一个问题。

    问题是、如果 RS485通信伙伴终端仅在 VCC1供电且 VCC2未供电的情况下运行、是否会发生异常。

    ex)对自己的收发器或另一方的收发器等造成损害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta-San:

    感谢您的澄清。

    RS 至485总线引脚(A 和 B)将能够承受高达±18V 的电压、即使 VCC2未通电、正如 ISO1430数据表的绝对最大额定值中所述。 因此、在 VCC1通电、VCC2未通电、器件连接到有源 RS 至485总线的情况下不会发生任何损坏。

    我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 饶岛

    谢谢!  这解决了我的问题!

    此致