This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:初级 GND 和次级 GND 短路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1291549/iso7721-q1-short-primary-gnd-and-secondary-gnd

器件型号:ISO7721-Q1

大家好、

 如果我们不需要隔离、我们可以将初级 GND 和次级 GND 短路吗?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、您的理解是正确的。 ISO7721-Q1两侧的 GND 引脚可以短接、以绕过隔离栅。

    ISO7721-Q1的主要功能是提供隔离。 如果不需要隔离、则不需要该器件。

    此致、
    A·维塔尔