This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741-Q1:如何计算 ISOW7741-Q1的功率损耗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1290864/isow7741-q1-how-to-calculate-power-dissipation-of-isow7741-q1

器件型号:ISOW7741-Q1

TI 您好  

您能否提供公式来计算 此芯片的隔离器 ISOW7741-Q1功耗?

 VISO5V0_ISO 上的输出负载电流为30mA

此致  

G·迈耶卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度90°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    感谢您的联系。

    数据表中列出了器件在各种测试条件下的功耗。 请允许我对您案例的测试条件做出一些假设、并提供一个估算电流消耗的示例。

    1. 我看到您在5V 的电压下运行 VDD 和 VIO、并已将 VISOOUT 和 VISOIN 设置为5V。
    2. 我假设所有通道都以1Mbps 的速度运行、所有 I/O 引脚上的负载电容均为15pF。
      1. 在此测试条件下、数据通道的最大电流消耗在 VIO 处为6.3mA、在 VISOIN 处为7.1mA、如下面的数据表所示。
    3. 我假设直流/直流转换器的效率为46%。
    4. 您提到 VISOOUT 上的外部负载为30mA。
    5. VISOOUT 上的总负载可以表示为、IISOOUT = 30mA +"VISOIN 处的电流"= 30mA、+ 7.1mA = 37.1mA。
    6. VDD 上的总流耗可表示为 Idd = IISOOUT/效率= 37.1mA / 0.46 = 81mA。
      1. IDD = IISOUT/效率、因为 VDD = VISOOUT。
    7. 器件总电流消耗为、ITOTAL = IDD +" VIO 处的电流"= 81mA + 6.3mA = 87.3mA。

    请注意、实际电流消耗可能会稍有不同、因为实际测试条件可能与假设的测试条件不同。 例如、VDD 和 VISOOUT 电压被假定为5V、但在测试期间可能会略高或略低。

    我还想指出的是、数据表未提供各个温度值的规格、这种做法不切实际。 相反、它提供了典型、最小和最大运行条件的规格。 对于计算、请使用最坏情况下的值(取决于参数的最小值或最大值)来获取最坏情况下的计算。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔