This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242M:建议使用器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7242M, ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1290716/iso7242m-device-recommended

器件型号:ISO7242M
主题中讨论的其他器件: ISO6742

大家好、

客户希望在此类系统中使用隔离器件。 想直接连接所有 MISO 的5MHz SPI 网络中使用。

我向他推荐了 ISO7242M。 客户说他想要 tri 状态门。 但他需要使用 CS(低电平使能 μ)来控制器件的 EN 引脚。

并且客户有14个通道(5M 4pi SPI;1M IO 和1通道隔离电源)、因此难以进行 PCB 布局。 如果我们有一些集成的解决方案、您也可以向我推荐。 但这不是很有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    感谢您的提问。

    客户在其系统中实施的措施看起来不错、并且方法正确。

    尽管 ISO7242M 适用于该应用、但我们建议使用 ISO6742、该设备也支持使用 CS 来控制器件的 EN 引脚。 遗憾的是、我们没有具有14个通道的数字隔离器。

    此致、
    A·维塔尔