This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:是否支持 Profibus DP?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1290347/iso1450-does-it-support-profibus-dp

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件:Profibus

迪亚尔斯、

ISO1450是否支持3.3V/5V 的 Profibus DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh:  

    感谢您的联系。  是的、ISO1450应当能够支持 Profibus DP。

    此致!
    安德鲁