This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:未使用输入/输出-上拉还是下拉?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1290111/iso7041-in-out-not-used---pull-up-or-pull-down

器件型号:ISO7041

大家好、

设计中有一个通道不使用。 为了实现最低功耗、IN 引脚应该是无连接、上拉或下拉电阻器吗? 默认输出为高电平、从 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732667/faq-can-channel-input-output-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating 可以看到 、我们应该进行上拉。 您能否确认这对 ISO7041是正确的?

输入和输出引脚是否都需要上拉电阻器?

您是否了解它可以在功耗方面节省多少?

谢谢!

特伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO7041 (非 F 版本)的默认状态为高电平。 这意味着输入引脚可被连接至一个上拉电阻器以保持缺省状态并实现更低流耗。

    如您链接的常见问题解答中所述、可以将未使用的输出引脚保持断开状态、无需电阻负载。

    对于器件的电流消耗、请参阅下图以了解更多信息(数据表中的表7.10):

    突出显示的部分显示了存在直流电源时器件的电流消耗、例如连接到输入引脚的上拉电阻器。 请确保查看有关刷新使能引脚如何为您的应用连接的部分(启用是顶部部分、禁用是底部部分)。

    此致、
    A·维塔尔