This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:SN6507DGQR 原理图显示

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1289428/sn6507dgqevm-sn6507dgqr-schematic-reveiw

器件型号:SN6507DGQEVM

您好!

您能否查看以下为以下 规格设计的 SN6507DGQR 原理图?

输入电压-24V

VOUT - 24V

IO52 -100mA

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan:  

    拓扑看起来不错。 请分享屏幕截图、使原理图文本清晰可读、以便我查看元件和值。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请找到以下原理图。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    原理图看起来很好。 一条评论: 选择 CSS 和 Cout 时、请遵循8.4.1.1部分的软启动指南。  Cout 应小于 CSS 值的10倍。 包括 LDO 的电容器、Cout 接近33 μ F。  

    此致!
    安德鲁