This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO 1450、变压器基准

Guru**** 2911200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1289462/iso-1450-transformer-reference

主题中讨论的其他器件:ISO1450SN6505B

您好!

我们将 ISO 1450用于 RS485网络。

在文档"典型应用原理"(图52)中、您指明了 SN6505、TPS76350组件和变压器、是否参考了此变压器的 ISO1450 (不带1410号)良好隔离(适用于电站环境)。  

此致、

Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、可添加信息、总线 RS485为1Mbit/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您的联系。 我知道您正在寻找使用 ISO1450、并希望 使用图52中所示的 SN6505和 TPS76350来提供隔离式电源。

    有关变压器推荐、请参阅表9-3。 (针对器件进行优化的推荐隔离变压器) 。 我们推荐 几种适合 SN6505B 常见应用的不同变压器。  

    图9-3. 典型应用电路原理图还显示了设计隔离式电源的常见应用和详细的设计过程。  

    如果您有任何其他需要、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁