This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:TI 用于 USB2.0的解决方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288615/isousb211-ti-solution-for-usb2-0

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISOUSB111

您好!

我想向您介绍 TI 的 USB2.0解决方案。

就我所做的整理而言、具有隔离功能的 USB2.0的唯一器件似乎是 ISOUSB211。

我的想法是否正确?

或者、如果您了解任何其他实现 USB2.0隔离的解决方案、敬请告知。

我来问您一个有关 ISOUSB211的 Vbus 的问题。

这仅用于制造器件的内部电源、而不用于提供电力。

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-San:

    感谢您与我们联系。

    USB 2.0支持3速 LS、FS 和 HS。 为了支持 USB 2.0 HS 或所有三种速度、ISOUSB211是合适的器件、但如果只需要 LS/ISOUSB111、则可以使用 FS。 请咨询客户所需的速度并相应地推荐 ISOUSB111或 ISOUSB211。

    Unknown 说:
    请允许我问您一个有关 ISOUSB211的 Vbus 的问题。

    是的、VBUS 引脚是 ISOUSB 器件的输入电源引脚。 这些引脚需要施加外部电压来为 ISOUSB 器件供电。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar-san:

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi