This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:需要订购器件型号确认

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281161/iso1042-need-a-confirmation-in-the-order-part-number

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO1050

您好!

请根据我们的以下规格确认确切的订购器件型号为规格、因为数据表中包含不同的器件型号、  

ISO1042BQDWVRQ1
德州仪器(TI)
参数 参数
类型 隔离式收发器
协议 CAN 总线
驱动器/接收器数量 1
接收器迟滞 125毫伏
CAN 总线电压 ±70V
数据速率 1 Mbps
FD 5Mbps
隔离
5kVRMS  
电压-电源 1.71V ~ 5.0V、4.5V 至5.5V
工作温度 [-40°C ~ 125°C ]
AEC 认证
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji、  

    感谢您与我们联系。  ISO1042BQDWVRQ1是一个有效的可订购产品、符合 AEC 标准且隔离额定值为5kVrms。 在评估该器件(ISO1042-Q1 ISO CAN 收发器)时、请务必参阅汽车产品说明书。  

    请告诉我、这是否解答了您的问题。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复

    您好,Prahlad,

     

    我们已经使用了 ISO1042BQDWVRQ1 ,在数据表中没有提到短路稳态计时

     

    但在 ISO1050中、他们提到了 短路稳态计时的时间10us,

    此 ISO1042BQDWVRQ1 IC 需要短路稳态时序、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji、

    ISO1050图17中显示的10us 间隔不是数据表值。 建议使用一种短路电流测试电路来测量 IOS (ss)参数。 因此、数据表中未列出该时间间隔、因为所测量的是 Ios (ss)。  

    此致!
    安德鲁