This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:在 VCC1上存在1.7V 的泄漏电压、而 VCC1悬空、I2C1总线通过3.3V 电源通过4.7K 上拉

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288655/iso1640-there-are-leaking-voltage-of-1-7vat-vcc1-while-vcc1-floating-and-i2c1-buss-pullup-with-4-7k-with-3-3-volt-supply

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO1540

尊敬的 TI 团队:

我正在使用您的器件 ISO1540DR、它工作正常、没有问题。 我将在同一硬件中将其替换为与封装兼容的器件 ISO1640BDR。 那么、现在我面临一个问题、当时 VCC1打开、VCC1上的泄漏电压为1.7V、I2C1使用3.3V 的4.7K 上拉。 当我将这个 IC 替换为 ISO1540时、我们发现 VCC1侧没有泄漏电压。

看看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来是上一个线程((+) ISO1640:存在1.7V 的泄漏电压)的延续、这是正确的吗? 如果是、那么您能否移除连接到 SDA1和 SCL1 I2C 总线引脚(1侧)的任何上拉电阻器、然后再次进行测试、以查看您是否仍能够测量 VCC1的电压?

    请告诉我您的结果。  

    此致!
    安德鲁