This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:关于光电耦合器仿真器的问题 ISOM8110

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287608/isom8110-questions-regarding-photocoupler-emulator-isom8110

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件: LM5023

 

有关光电耦合器仿真器 ISOM8110的问题

 

在本数据表的开头、"开关电源"被称为光电耦合器仿真器的应用。

在大多数开关电源设计中、电源稳定控制部分使用专用控制 IC。

另外、在大多数情况下、光电耦合器用于传输输入和输出控制信号。

输入和输出之间用于稳定该输出电压的控制信号通常使用恒定电流电路的电流模式控制信号进行传输。

现在、我们来重点看看这种电流输入、大多数控制 IC 都会使用小于500 μA 的分钟恒定电流信号。

它在控制之中。

对于这种光耦仿真器评估板的输入/输出特性、这次对其进行了原型评估、当输入电流在400 μA 附近时、输出电流开始流动、从该值到上限的范围被视为实际控制范围。

另外、数据表似乎表明、IF = 2至5 mA 是实际的输入电流值范围。

不过、我们认识到、在将控制器与大多数开关电源配合使用时、反馈控制电流

T 在上述500μA 或更低的频率下运行。

因此、我们认为该光电耦合器仿真器的控制电流将在接近工作下限的电流控制电流下运行。 该控制电流值运行是否会因电源稳定而导致控制特性出现问题?

当评估应用中的实际实现时、当前产品(参见图 1)在增益(G)-相位(P)特性方面是稳定的、但当用作 ISOM8110的替代产品时、该区域的增益增加幅度高于 fT。 有一个不稳定的部分看起来会重新表面处理(参见图2)。

用500μA 周围的仿真器控制电流值进行稳定控制是否存在任何困难?

或者我需要以某种方式增大控制电流吗?

请给我一些关于 above.e2e.ti.com/.../ISOM8110_5F00_G_2D00_P_5F00_20231102.pdf 的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurata-San,  

    感谢您向我们提出宝贵信息。  

    ISOM8110的预期用例之一是用于开关电源的隔离式反馈信号。 您会注意到、ISOM8110的 IF 下限为500uA。 建议的 IF 区域为500uA - 20mA。 低于500uA 时、二极管将会关断。  

    如果调整补偿环路、使工作区域为500uA 及以下、则有必要将电流补偿增加到 ISOM8110的500uA - 20mA 范围内。 ISOM8110的优势在于光学仿真器使用非基于光的隔离技术、该技术在整个生命周期内提供稳定的 CTR、并允许实现更高带宽的补偿环路。  

    如果您有更多问题、请随时跟进。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOM8110_其他问题

    非常感谢您对上一个问题的回答。

    我从回答中了解到、光电耦合器仿真器_ISOM8110的实际电流下限为500μA。
    根据您的响应、此仿真器用作我们公司当前正在评估的现有开关电源的替代耦合器、其工作状态接近此下限电流。 根据 G-P 特性的测量结果、预计在高控制频段的 FT 频率附近无法实现稳定控制。
    但是、我们尚未收到贵公司对我们的所有问题的回复。
    我再次请您回答以下问题。

    (1)我们认识到、目前市场上大多数开关电源控制器(包括贵公司的 PWM 和 LLC 控制 IC)的反馈信号输入端子的控制电流在实际控制状态下为500μ μ A 或更低。
    在这些情况下、用现有的光耦合器替代现有的 ISOM8110不会有问题、因为控制电流范围内基本上没有运行裕度?
    此外、由于替代电路应用的特性、即使可以采用替代运行方式、出于上述原因、也可能无法保持稳定的性能。
    (2)如果以上问题(1)的回答是肯定的、则本器件明显旨在用作开关电源。 因此、如果这是一种合适的应用、请引入一种使用此光电耦合器仿真器并允许将控制电流设置在远超过500 μA 的稳定建议范围(1 mA 等)内的应用。
    请给我们一个典型反激式控制器件(例如 LM5023、ICOMP=PWM)的示例或近似132μA 器件的特定应用方法的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOM8110_其他问题

    非常感谢您对上一个问题的回答。

    我从回答中了解到、光电耦合器仿真器_ISOM8110的实际电流下限为500μA。
    根据您的响应、此仿真器用作我们公司当前正在评估的现有开关电源的替代耦合器、其工作状态接近此下限电流。 根据 G-P 特性的测量结果、预计在高控制频段的 FT 频率附近无法实现稳定控制。
    但是、我们尚未收到贵公司对我们的所有问题的回复。
    我再次请您回答以下问题。

    (1)我们认识到、目前市场上大多数开关电源控制器(包括贵公司的 PWM 和 LLC 控制 IC)的反馈信号输入端子的控制电流在实际控制状态下为500μ μ A 或更低。
    在这些情况下、用现有的光耦合器替代现有的 ISOM8110不会有问题、因为控制电流范围内基本上没有运行裕度?
    此外、由于替代电路应用的特性、即使可以采用替代运行方式、出于上述原因、也可能无法保持稳定的性能。
    (2)如果以上问题(1)的回答是肯定的、则本器件明显旨在用作开关电源。 因此、如果这是一种合适的应用、请引入一种使用此光电耦合器仿真器并允许将控制电流设置在远超过500 μA 的稳定建议范围(1 mA 等)内的应用。
    请给我们一个典型反激式控制器件(例如 LM5023、ICOMP=PWM)的示例或近似132μA 器件的特定应用方法的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurata-San,

    感谢您的耐心等待、并恳请您再次回答此问题。 希望我已经回答了下面的每个问题。  

    (1)我们认识到市场上大多数开关电源控制器(包括贵公司的 PWM 和 LLC 控制 IC)的反馈信号输入端子的控制电流在实际控制状态下为500μ μ A 或更低。
    在这些条件下,用现有的光电耦合器替代当前的 ISOM8110不会有问题,因为控制电流范围内基本上没有操作裕度?[/引号]

    是的、500uA 的最小正向电流可能会出现问题(在初始答复中解释了原因)。 在此限制上有一些裕度、但是 LM5023等应用、内部偏置会将 ICOMP 限制在 ISOM8110可以支持的范围以下。   

    此外,即使可以替代操作,由于替代电路应用的特性,出于上述原因,也可能无法保持稳定的性能。

    但情况并非总是如此。 例如、 LM51551 将与 ISOM8110配合使用。 由于 ISOM8110的最小电流为500uA、因此控制器的 COMP 引脚需要从外部进行偏置(或具有足够大的内部偏置电阻)、才能在 ISOM8110的正向电流范围内工作。  

    (2)如果以上问题(1)是肯定的,那么本设备显然是用作开关电源的。 因此、如果这是一种合适的应用、请引入一种使用此光电耦合器仿真器并允许将控制电流设置在远超过500 μA 的稳定建议范围(1 mA 等)内的应用。
    请给我们一个典型反激式控制器件(例如 LM5023、ICOMP=PWM)的示例或近似132μA 器件的特定应用方法的示例。

    LM51551 将是 ISOM8110取代光耦合器的一个很好示例。 可使用 PMP22764参考设计测试直接替换功能由于 COMP 引脚的偏置方式、最小隔离式补偿电流将略大于1mA、因此 ISOM8110将适用于此应用。  

    ISOM8110是一款新器件、非常感谢您在这里提供反馈。 如果您能提供任何我们希望了解的原理图或应用要求、敬请谅解。  

    此致!
    安德鲁

    [/quote]