This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:ISO1044

Guru**** 2979080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287912/iso1044-iso1044

器件型号:ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISO1050

您好!

其目的是使用 ISO1044元件隔离 CAN 总线。

所附的图是否正常工作以及是否没有总线阻塞?

CAN 卡是商用卡、旨在具有隔离式 CAN 总线。

感谢你的帮助。

此致

e2e.ti.com/.../iso_5F00_can.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此配置应该可以正常工作、并提供从 CAN 卡("按菜单点菜式 CAN")到 HE308的隔离。  

    我注意到突出显示的 GND 使用相同的符号。 我假设 GND"0"(在红色框内)是一个单独的 GND 网络。 如果这是正确的、那么我可以确认+5V、VCCISO1和 VCISO2电源轨都是独立的并基于它们自己的隔离接地。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在您的站点上发现此说明后、我们不会出现此类问题?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/507422/can-differential-signal-isolation-using-two-sn65hvd234d

    香港特区政府

    在该电路中、任何单一显性位都会导致总线卡在显性状态。 (例如、如果连接到 U26的总线为显性状态、其 RXD 将变为低电平、然后 U28的 TXD 输入将变为低电平、U28的 CAN 输出将为显性状态、使其 RXD 输出也为低电平、从而使 U26输出为显性状态、等等)

    是否可以简单地使用隔离式 CAN 收发器(如 ISO1050)? 这往往是解决该问题的常用方法。

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 此配置正确无误会导致总线锁定情况、因此  推荐。 典型配置是将 CAN 卡上的一个 ISO1044直接连接到总线、并将另一个 CAN 收发器(或另一个 ISO1044)连接到对面节点 CAN Filtre 上。  

    仅其中一个节点(CAN Isole 或 CAN 滤液)上的 CAN 隔离器即可实现隔离并实现更简单的设计、因为可以完全去除光隔离部分。 可以使用一个变压器驱动器、从而进一步简化设计。

    原始 E2E POST 正确。 使用隔离式 CAN 收发器控制总线会更简单。  

    我还找到了另一个帖子、其中的措辞更加清晰、因为它有助于 共享两个 CAN 收发器的 TX 和 RX -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛。

    此致!
    安德鲁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    隔离式 CAN 问题是否可以直接解决? 或者、是否真的需要使用软件在隔离式收发器后面使用微型器来管理此功能?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。 隔离式或非隔离式 CAN 收发器将从 TXD 和 RXD 线路获取逻辑输入、并在 CAN 总线上发送/接收信息。 CAN 的典型连接是控制器连接到 CAN 收发器的 TXD 和 RXD 线。

    隔离式 CAN 会改为使用隔离式 CAN 收发器、以在控制器和 CAN 总线之间提供隔离。  

    -安德鲁