This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042 CAN 收发器

Guru**** 2585475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288072/iso1042-iso1042-can-tranceiver

器件型号:ISO1042

我们将此 IC 用于我们的 CAN 网络、作为我们产品中改进的设计、但我们在连接多个节点(当前为24个节点)时会面临站点上的问题。

此 IC CAN H 和 L acros 电阻值 strat、从而减少并导致整个 CAN 网络 colapse。 我们使用 最大4个节点在短距离内测试我们的原型、对于网络末端的120欧姆终端电阻器没有问题。

是什么导致 H 到 L 电阻在几次后下降? 收发器不支持多节点和长距离吗? 如何改善该电阻下降。

您可以从技术支持获取联系电话、并查看我们的部门。