This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:后缀差异

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288123/iso1430-suffix-differences

器件型号:ISO1430

您好、工程师!

ISO1430BDW、BDWR 和 DWR 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    感谢您的联系。

    • "B"表示符合 VDE 标准的基本绝缘。 请参阅 8.6绝缘规格(以及有关注释3的信息)、了解这与隔离电压之间的对应关系。  
      • 如果后缀没有"B"、则强化绝缘。  
    • "DW"是封装类型。
    • "R"在本例中表示器件以卷带形式交付。 如果没有"R"、则将其封装在一个管中。  

    此致!
    安德鲁