This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:IC 是否会检测12V 和放大器;24V 干触点输入信号?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287539/iso1212-whether-the-ic-will-sense-both-12v-24v-dry-contact-input-signal

器件型号:ISO1212

作为我们的项目实施之一、我们计划使用 ISO1212

感应12V 和24V 范围内的干触点输入信号。

那么、  如果有任何组件细节包括 Rth 和 Rsense 电阻器配置、您可以提供参考电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    由于无法查看图像、是否可以重新附加图像?

    ISO1212 支持 SENSEx 和 INx 引脚的电压范围为12V 至60V、因此 ISO1212应适用于您的应用、因为12V 和24V 处于电压范围内。

    此致、
    A·维塔尔