This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721-Q1 OUTB 存在峰值电压问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287532/iso6721-q1-iso6721-q1-outb-have-peak-voltage-issue

器件型号:ISO6721-Q1

您好、支持团队

我们使用 ISO6721-Q1。   INB 引脚连接到 GND、上电时、我们发现 OUTB 的峰值电压为2.92V

正常吗?   

请注意:OUTB 引脚悬空

原理图:

范围:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您的提问。

    考虑器件的默认状态很重要。 ISO6721-Q1的默认状态为高电平。 由于 INB 引脚被拉至接地、这会将 INB 状态驱动为低电平、该状态不是默认状态。 ISO6721-Q1器件在上电时保持默认状态。 完全上电后、器件将进入低电平输入状态。 VCC 上电或断电时逻辑状态的更多相关信息、请参阅数据表中的第9.4节。

    此致、
    A·维塔尔