This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:GND1和 GND2是否会不同-7V?

Guru**** 2586545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287945/iso1541-can-gnd1-and-gnd2-differ-by--7v

器件型号:ISO1541

VCC1是否为+3.3V、GND1是否为0V、以及 VCC2是否为-2V、GND2是否为-7V?

我想这样做、以便可以将在 VCC = 3V、GND = 0v 下运行的微控制器连接到 VCC1侧、并将 LTC2945功率监控器连接到 VCC2侧、该监控器测量-7V 的负电源并将 INTVCC 引脚上的-2V 输出到 VCC2侧。

简而言之、GND1和 GND2是否会相差7V、其中一个电压为0V、另一个电压为-7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    数字隔离器的两侧可以采用不同的电压供电。  (+)[常见问题解答]我可以用不同的电压为数字隔离器的两侧供电吗?同样、由于隔离、1侧和2侧接地可以处于不同的电位而不会出现任何问题。

    根据您的说明、我假设-7V 是次级侧的本地接地、仍然可以观察到绝对最大额定值(即在局部、VCC 为5V、GND2为0V)。 1侧和2侧接地的额定电势差为~400Vrms (这是 最大重复峰值隔离电压;Viorm/1.414)。

    此致!
    安德鲁