This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:ISO7241是否具有与 ISO7240相同的 Take 规格?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7240CF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287433/iso7241m-does-the-iso7241-have-the-same-twake-spec-as-the-iso7240

器件型号:ISO7241M
主题中讨论的其他器件:ISO7240CF

ISO7240的 t WAKE 规格最大为15us。 该规格是从禁用引脚被降低到芯片隔离侧上的 OUT 状态反映到 IN 状态之前的时间。

ISO7241将禁用引脚更改为 EN-1、并控制 OUT-D 的输出状态。

问题:t-wake 规范是否适用于 ISO7241 ? 我不相信... 该规格和禁用功能似乎仅适用于 ISO7240CF 型号、但我们跟踪的问题可以通过此说明进行解释、因此我们仅想确认。

提前感谢、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    ISO7240CF 是唯一适用 T-WAKE 规格的器件。 该规格适用于输入禁用引脚("Disable"和"CTRL")、并根据 图14进行测试。 从输入禁用测试电路和电压波形唤醒的时间。

    此数据表中的所有其他型号都具有输出禁用("ENx")功能。 使用图12中的测试电路可提供类似的规格。 启用或禁用传播延迟时间测试电路和波形(如下所示)。

    此致!
    安德鲁