This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450DW -电隔离 RS485

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1286891/iso1450dw---galvanic-isolation-rs485

主题中讨论的其他器件:THVD2450、 ISO1450

您好!  

我们 希望将 基于 RS485的旧组件总线更新为新组件。

现场总线为1Mbit/s、硬工业环境(发电站)。 我们将旧驱动器替换为新的 THVD2450、它在我们的测试板上运行得很完美。 现在我们还想移除我们旧的绝缘变压器(电隔离,铁氧体在初级上是16mH)请参阅原理图,所以我们会毫不犹豫 地使用 ISO1450 ,因为它看起来很有趣(因为它也具有电隔离和紧凑),您认为 ISO1450  可以替代我们旧的变压器 (电+铁氧体)吗? 我们是否必须向目标1Mbits 添加组件 、或者 ISO1450是否适合?  

敬仰,Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    是的、第二个原理图正确。 ISO1450是一款具有集成隔离功能的 RS485收发器。 通过隔离式收发器、将不再需要 RS 至485变压器。  

    1Mbit 数据速率将不需要任何额外的组件。 请参阅图52。 应用电路以供参考。   

    此致!
    安德鲁