This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:数据速率与功耗之间的关系

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1286947/iso1430-relation-between-data-rate-and-power-consumption

器件型号:ISO1430

尊敬的专家:

您能告诉我有关 ISO143x 功耗的问题吗?

数据表列出了12Mbps 时的电流消耗。 您能告诉我、 当 D 变化时电流消耗如何变化。  当 D 变小时(例如400kbps)、该值是否也会变小?

此致、

泰藤隆瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takemura,  

    感谢您的联系。 电源电流将随数据速率而变化。 8.16典型特性中显示的曲线提供了更多信息。 请参阅图3了解 ISO141x 电源电流与数据速率-无负载间的关系、其他 曲线也可能匹配您的应用。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁