This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:终端电阻器尺寸

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1286124/iso7041-q1-termination-resistor-size

器件型号:ISO7041-Q1

在数据表(SLLSFN3/2023年6月)中有表5-1:  

ISO7041-Q1汽车类超低功耗四通道数字隔离器数据表

"输入、通道 A-D。 建议使用300 Ω 串联电阻"

输出通道也是如此。 为什么推荐使用较大的电阻值? 使用这些高值、尤其是在较高的数据速率下、可能会出现一些信号完整性问题。 单端50欧姆的驱动电阻通常约为20-33欧姆。 同一文档的其他部分没有这些电阻器使用的示例图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    建议使用300Ω 电阻器、   通过在器件的 VCC 引脚未通电时向 INx 引脚施加信号来限制器件中的电流。 如果您没有看到这种情况发生、则300Ω 串联电阻器是可选的。

     300Ω 串联电阻器是汽车应用的典型用例。 如果将此器件用于工业用途、则这些电阻器也是可选的。

    此致、
    A·维塔尔