This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW1412接收器引脚的引脚电容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280092/isow1412-pin-capacitance-on-receiver-pins-for-isow1412

器件型号:ISOW1412

请您能否共享 ISOW1412的接收器引脚上的引脚电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您与我们联系。

    您能否确认您是指 A/B 引脚到 GISOIN 或 R 引脚到 GNDIO 上的电容?


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、  

    我想知道  A/B 引脚与 GISOIN 之间的电容。 您能帮助分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您的确认。 我正在与内部团队核实这一点、请允许我再次参加本次课程。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    很抱歉未能及时获得所需信息、感谢您的耐心等待。

    A 和 B 引脚相对于 GISOIN 的电容为9pF。 我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔