This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:最大 Css (软启动电容器)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1285566/sn6507-max-css-soft-start-capacitor

器件型号:SN6507

大家好、

关于 CSS、建议运行条件表示最大值为10uF。 同时、EC 表中的值为5uF。

哪个值是正确的?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mago-San、

    整个数据表中使用了第二个表中的值(8.4.1.1软启动)。 请使用第二个表(5uF)、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁·杰克