This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:不确定状态且不带"刷新使能 ENx"-数据表错误

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280421/iso7041-q1-undetermined-states-without-refresh-enable-enx---datasheet-mistake

器件型号:ISO7041-Q1

在 ISO7041-Q1数据表的"8.4功能模式"章节中、显示了输入"Refresh enable ENx"、但器件没有此类引脚。

? 问题1a:输出"OUTPUTx"是否也具有不确定的状态,具体取决于 VCCI/VCCO 电源?

? 问题1b:您是否有更新的函数表–没有"Refresh enable ENx"信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我将与我的团队协商,并在下周回到你关于 OUTPUTx 的状态。 在函数表方面、我们目前没有更新。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!  

    感谢您提请我们注意这一点。

    我已经联系设计团队来收集更多信息。 我会在我得到他们的回复后立即通知你。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!  

    感谢您的耐心等待、抱歉我们联系设计团队时等待了很长时间。

    根据您的观察、ISO7041-Q1没有引脚7和引脚10的刷新 EN1和 EN2引脚。 ISO7041-Q1始终启用刷新功能、因此 表8-1中出现 ENx 为高电平时、请忽略所有相关内容。

    感谢您提请我们注意此事。 我们将致力于修改数据表、以减少混淆。

    此致、
    A·维塔尔