This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:此器件的 CMTI

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOM8710, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1284417/isom8110-cmti-for-this-part

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件: ISOM8710ISO7741

ISOM8110的 CMTI 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:  

    感谢您浏览 ISOM8110。

    CMTI 用于指定数字输出对共模瞬变的抗扰度。 因此、我们的数字隔离器如 ISO7741和 ISOM8710中指定了 CMTI。 由于 ISOM8110是一个模拟行为光学仿真器、因此 CMTI 不是指定的数据表参数。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它们不受瞬变的影响呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ISOM8110将在隔离栅(从1侧到2侧接地)上对共模瞬变具有抗扰度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否能够处理施加到隔离型反激式转换器输出上的+/-2400V 80us 持续时间、1Joule 脉冲?

    150US、310mJ 的+/-1000V 如何?

    +/-500V 负载、250us 负载、100mJ?

    +/-100V 持续1.12mS、11mJ?

    在这种情况下、电源的初级侧是否会出现任何异常行为、损坏、击穿或较大的瞬变?  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:

    此测试听起来您正在尝试满足特定的隔离标准。 我们的隔离器件经过业界最通用的标准认证。 生成的信息可在数据表的第7.4节"绝缘规格"中找到。  

    根据上面提供的信息、我认为 VIOTM 是最相关的规格。 您可以在此处了解 以下内容(+)[常见问题解答]什么是可承受隔离电压(VISO)和最大瞬态隔离电压(VIOTM)?

    如果您想了解每种规格的更多详细  信息、可以参阅(+)[FAQ][H] High Voltage Isolation Parameters (+[常见问题][H]高压隔离参数)以了解更多详细信息。

    此致!
    安德鲁