This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:请求披露作为长寿命基础的可靠性数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1284028/isom8110-request-for-disclosure-of-reliability-data-that-is-the-basis-for-long-life

器件型号:ISOM8110

我叫 Kurata。

我们评估了您的光耦合器仿真器 ISOM8110演示板。

由于评估了输入/输出特性、我觉得它与一般光耦合器之间没有太大差异。

这个仿真器的优势在于绝缘转换原理。

我们认识到 CTR 的优势是随着时间的推移性能几乎不会下降。

我们无法提前评估 CTR 的老化试验、所以您是否有任何评估材料可以证明这一点?

如果您有的话、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurata-San,

    感谢您考虑 ISOM810。

    user5356750 说:
    我觉得它和一般照片耦合器之间没有太大的区别。

    ISOM8110旨在模拟业界最常用的光耦合器、同时使用 TI 基于 SiO2的隔离技术来提供稳定的 CTR 和隔离。 数据表中显示的 CTR 性能是在器件寿命期间的预期性能。 作为器件表征和鉴定的一部分、对器件进行测试和应力测试、以确保在推测时间内的数据表参数。

    您可以预期 CTR 性能在器件的整个使用寿命内保持不变(在数据表参数范围内)。

    此致!
    安德鲁