This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7744:ISOW7744和恒定输入电压直流电平

Guru**** 2919870 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1284015/isow7744-isow7744-and-constant-input-voltage-dc-level

器件型号:ISOW7744

您好!

交流信号有许多规格、但需要说明的是、输入的最大连续直流电平是多少? 例如、如果需要监控32V 电源总线的状态、该32V 电源是否可以连续连接到输入、以便在相应的输出上监控为"高电平"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系。

    ISOW7744是一款具有集成电源的数字隔离器。 该器件中的数据通道遵循数字逻辑、这意味着它仅检测有效的 CMOS/TTL 高电平和低电平状态。 该器件支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的逻辑电平、不支持任何更高的电压。

    要隔离模拟信号、可以使用隔离式放大器或将模拟信号转换为数字信号、然后通过数字隔离器传输。

    如果您只想检测是否存在32V 电力线、则可以使用电阻分压器将电压降至5V、并将其作为数字信号连接到 ISOW7744的输入通道。 每当输入为5V 时、输出将变为高电平、当输入为0V 时、输出将为低电平。 对于这种解决方案、32V 电源不应出现变化、或者将变化计入电阻分压器中、这样 ISOW7744输入端的电压不会超过5V。

    我希望这可以回答您的问题、如果有什么不明确的地方、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 好的、不是直流的、有两个电容作为隔离元件应该是尖端了! 我发现、与输入端串联的肖特基、通过10k 电阻器连接3.3V 电源、与 GPIO 输入端串联的22欧姆电阻器会将电压降低至3.45V。其中的 TVS 二极管将防止高压瞬变。 我们将试验电路板、然后对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好的,我看,它不适用于直流。使用两个电容器作为隔离元件应该是提示!

    我想澄清一点、输入信号不会直接通过两个隔离电容器、而是将输入信号调制到固定的更高频率、然后通过隔离电容器、以实现一致的性能。 这意味着、即使是代表逻辑高电平的连续5V 直流电也可以连续传输到输出端、而不会在其使用寿命内出现任何问题。

    总之、我想说该器件接受数字信号(单态或位流)、而不像其他数字器件(逻辑门、MCU 的 GPIO、数字通信器件等)那样接受模拟信号。

    我发现、与输入串联的肖特基电源(通过10k 电阻器和与 GPIO 输入串联的22欧姆电阻器)将使电压降低至3.45V。其中的 TVS 二极管将防止高压瞬变。 我们将对其进行试验并进行测试。

    好极了。 请告诉我们、谢谢您完成器件测试后是如何进行的。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔