This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:超低功耗隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TPS7A05, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281922/sn6505b-ultra-low-power-isolated-dc-dc-converter

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: TPS7A05、 SN6505A

您好!

我们必须为4通道隔离式数据采集系统供电、并且我们正在寻找具有以下规格的超低功耗隔离式直流/直流转换器:

VIN:来自3.7V 锂电池

VOUT:2.7/2.8VDC

输出电流:100/200uA

效率:>80%

附加了起始理念、但效率非常低(55%)。

e2e.ti.com/.../Isolated-DC_2D00_DC.TSC

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    感谢您与我们联系。 该器件没有低功耗模式、在该电流下将无法满足80%的要求。 在200uA 电流下、效率将低于10%(粉色点)。 请参阅以下数据表 图6-14。 效率与负载电流。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    感谢您的回答、但我所连接的电路采用了不同的工作方式:
    - SN6505B 每20秒仅启用10ms、以便为2 x 470uF 储能电容器充电、充电电压高达4.7V:在这种情况下、SN6505B 以接近40mA 的速度工作、在此条件下效率为80%(使用我使用的变压器时必须使用图6.20。
    -当储罐电容器上的电压降至3V 时、SN6505B 将再次启用、以便为储罐电容器充电。

    TPS78228 LDO 用于为 AFE 提供2.8V @100-150uA 电流、但总效率下降至55%。

    我正在寻找一个比我的想法更好的解决方案。

    Br、
    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:  

    让我来与团队一起回顾并回复您。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢!

    另一个我正在评估的选项是、使用一个尺寸的锂电池为每个通道供电、然后是一个 LDO 稳压器(如 TPS7A05:您有任何提示?):有了这个解决方案、我将不需要隔离式 SN6505A、因为电源是独立的。

    Br、

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:  

    我们仍在评估该解决方案。 LDO 稳压器听上去不错、因为它的损耗不会像基于变压器的解决方案那么多。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    感谢您的耐心。  

    对这个问题进行总结。 我知道您启用了短时间的 SN6505来给电容器充电。 启用后效率为80%、但 LDO 级效率下降到55%后。 继续使用隔离式电源拓扑的最佳解决方案是将 SN6505输出电压更改为3V 之类的较小值、越接近2.8V 越好、因为这将更大限度地减少损耗。

    一节锂电池为每个通道供电,后跟一个 LDO 稳压器(如 TPS7A05:有任何提示?):借助此解决方案,我不需要隔离式 SN6505A,因为电源将是独立的。

    这将是一个可行的选择。 如需 LDO 建议、请在电源管理论坛上发帖: (+)电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。

    此致!
    安德鲁