This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:结温

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280779/iso7741-junction-temperature

器件型号:ISO7741

您好!

iso7741中是否有2个芯片? 如果需要、如何估算两个芯片的结温?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、ISO7741内部还有2个裸片、以及其他 TI 数字隔离器。

    最高结温列在数据表中、如下所示(数据表中的第7.1节):

    表7.1中列出的绝对最大额定值列出了器件可靠性不得超过的条件。 在器件运行期间 、我们建议 限制器件的使用、以便结温不超过绝对最大限值。

    如果您是指如何估算整个 ISO7741器件的结温、则可以使用数据表安全限值表(下图)下的公式:

    如上图所示、结温等式已给出。 可以使用数据表中与您的应用相对应的电源电流特性表中的电流和电源电压来计算功率。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于有2个芯片分别使用 PD1和 PD2、因此计算两个结温时应该有2个热阻抗参数、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    没有、有一个热阻率值。 由于两个裸片与空气之间的热阻是相同的、因此 数据表中有一个热阻参数。 要查找每个芯片的功率、请使用 ICC1和 ICC2 (可在数据表的电源电流特性表中找到)、具体取决于您的应用。 请参阅以下公式:

    1侧芯片:P1 = VCC1 x ICC1  

    2侧裸片:P2 = VCC2 x ICC2

    要找出整个器件(两个裸片)的结温:Ptotal = P1 + P2

    功率、环境温度(Ta、见数据表第7.3节)和热阻抗 (R_Theta_ja、见数据表第7.4节)可被用来计算 结温:Tj = Ta + P*R_Theta_ja。

    此致、  
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但如果有2个芯片、为什么只有1个 Tj?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个芯片采用相同的封装并且具有相同的热阻(R_Theta_ja)。 因此、数据表中显示的结温 代表了整个隔离器器件(两个芯片)。  这意味着 1侧(裸片1)的功率和2侧(裸片2)的功率 可以相加并按我之前的帖子所述使用。

    此致、
    A·维塔尔