This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:通信波形问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1283250/iso1050-communication-waveform-issue

器件型号:ISO1050

大家好、团队成员:

在客户应用中、三个 CAN 并联、 图中的保护电路× 3.  通信波形转换速率极慢、我们如何优化它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:  

    感谢您的外展和推广 ISO1050。 所示的波形(我假设这是 CANH 或 CANL)看起来是电容性的。 通常、TVS 二极管具有一定的负载电容规格。 我建议移除 TVS 二极管并查看性能是否有所改善。 如果是、则选择电容较小的二极管。

    如果是这种情况、请参阅 TI 的 TVS 二极管产品选型。 请随时打开新主题进行确认、但 TSM24CA 是适用于工业 CAN 的低电容二极管(汽车选型处于预发布状态)、可能更适合该应用。  

    此致!
    安德鲁